The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

国际妇女节:女性在 STEM 领域推动下一波创新

在人工智能的推动下,数据中心行业正在飞速发展。然而,如果没有多元化的思想参与,技术就无法充分发挥其潜力。

创新源于新视角,而 STEM 领域的女性正是如此—尚未开发的人才、创造力和解决问题的技能对于解决行业最大的挑战至关重要。

今年国际妇女节的主题是“加速行动”,其信息很明确:提高妇女地位不仅仅是一项道德责任—这是经济和技术层面的挑战。研究表明,提升女性劳动力水平对全球经济进步至关重要,有可能使 全球GDP增长20%

对于 Vertiv 而言,增强女性在工程领域的权能可以加速创新,从而构建更智能的未来。

创新需要包容性

近几十年来,女性劳动力的代表性有所提高,目前女性占 全球劳动力的42.5%,占高级领导层的31.7%。然而,按照目前的进步水平,可能需要几代人的时间才能缩小差距。

这种 现象在STEM领域,尤其是在工程领域尤为明显。尽管 全球超过一半的学士、硕士和博士学位获得者是女性,但她们仅占 科技工作者的25%,高管职位的11%

数据中心行业反映了这一趋势。尽管该行业发展迅速、创新不断,但 女性在行业中的代表性仍然不足。挑战是多方面的,从 缺乏指导到获得专业发展机会的有限

为女性在 STEM 领域开辟道路

更广泛的合作可以铺就一条富有影响力的前进之路。数据中心行业可以通过与大学、 女性工程师协会 (SWE)等组织、学生主导的工程联谊会以及社区倡议(参见 视频 1)合作,激励和支持女性从事 STEM 领域的工作,并提供指导、透明度和支持。—帮助女性在历史上代表性不足的领域中脱颖而出的重要工具。

视频 1。 由 Vertiv 和哥伦布机员队主办的 STEM 日,为包括小女孩在内的孩子们提供了亲身体验的机会,激发了他们对 STEM 职业和创新的兴趣。

Vertiv 与大学合作,参与招聘会和相关活动,向学生介绍数据中心行业,提供实践探索职业发展的机会。招聘会是 Vertiv 大学招聘战略的重要组成部分。公司积极参与面向工程专业学生的活动,包括由工程系学生联谊会组织的活动,以推广 Vertiv 的工作成果和职业发展机会。这些线下和线上活动通常邀请女性领导者提供指导和启发,帮助学生展望未来。

Abigail Walton 在 Vertiv 的旅程始于一场本地招聘会,在那里她第一次了解到这家公司。她最初是一名机械工程实习生,如今已发展成为产品管理高级分析师,致力于推动产品开发和工程领域的创新。

对于阿比盖尔来说,女性在 STEM 领域的作用不仅仅是打破障碍—而是要丰富合作,推动创新。正如她所说:

“当人们来自不同行业、拥有不同经历时,合作才能最有效。女性通过贡献她们的专业知识和世界观,在其中发挥着至关重要的作用。”

对于有志于成为女性工程师的人士,Vertiv 致力于营造一个支持她们发展的环境。公司上下致力于为女性与女性领导者建立联系,提供关注和指导。通过展现 Vertiv 成功女性的故事—从应届毕业生到经验丰富的专业人士—该公司的目标是赋予下一代权力并激励他们。

赋能女性推动创新

赋能工程领域的女性对于推动创新和应对行业挑战至关重要。Vertiv 致力于创造机会,支持 STEM 领域的女性,共同塑造数据中心行业的未来。探索职业发展机会,加入推动人工智能和关键基础设施创新的团队。

今天就加入我们吧。

相关洞察

选择您的本国语言