The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

国际森林日:推进数据中心行业的环境责任

Dan Rapp •

在国际森林日,Vertiv 的“同一个 Vertiv,同一个世界”计划优先考虑数据中心的环境责任和能源效率。

国际森林日强调森林在维持生态平衡、调节气候和支持生物多样性方面的重要性,并呼吁采取行动和制定战略,推进重新造林工作,减少碳足迹。

在维谛技术 (Vertiv),我们深知技术与自然生态系统的交汇。数据中心消耗着 全球 1.5% 的能源,而随着人工智能的普及,这一数字还将翻一番,因此,环境责任正变得日益重要。 “同一个维谛技术,同一个世界”的 计划指导着我们开发和实施解决方案,以提高数据中心的能源效率,从而减少我们运营和产品对环境的影响。我们汇聚了全球 27,000 多名团队成员,致力于创造一个在环保系统上推动数字化进步的未来。

国际森林日为何重要

森林对于调节气候、保护生物多样性以及通过提供食物、水、住所和肥沃土壤来支持当地社区至关重要。它们 每年还吸收约160亿吨二氧化碳。—约占化石燃料燃烧所释放二氧化碳的三分之一。然而,这些生态系统正处于危险之中, 每年有1000万公顷的森林因砍伐而被毁。

今年的主题是“森林与食物”,强调森林如何通过提供多样化的可食用资源,养活超过50亿人,从而抗击饥饿、保护生物多样性和应对气候变化。森林通过授粉、土壤肥力和水资源调节来提高农业生产力,同时容纳80%的陆地物种,维持生物多样性,并支持具有韧性的粮食系统。保护森林可以防止土地退化,并为子孙后代提供食物来源。

来源:联合国经社部之声

负责任的运营

Vertiv 致力于在 设施和运营流程中持续实施改进和提升,以改善我们的碳排放状况。借助 Vertiv 运营系统,我们旨在提高资源利用率,维护安全标准,并消除生产过程中的浪费。

我们针对环境足迹以及数据中心资源和能源效率的提升设定了具体的目标。我们通过定期监测关键指标来追踪进展,例如:碳排放量、能耗、水耗、废弃物产生量、回收率、安全规程以及环境管理系统。

高效的产品和系统

在“同一个Vertiv,同一个世界”计划的指导下,我们致力于提供 高效的产品和系统 ,同时减少能源消耗、气候影响和废弃物排放。此外,我们努力密切跟踪以下指标:能源使用量、用水量、能效服务、生命周期碳排放、替代能源支持以及循环经济合规性。

Vertiv™ TimberMod™ 体现了我们对高性能、环保解决方案的承诺。该技术在预制模块化数据中心中使用了比钢材更节能的替代材料——大宗木材。由于大宗木材在生长过程中具有碳封存功能,并降低了生产和运输所需的能源需求,因此使用大宗木材可减少 高达三倍的资源枯竭和碳排放

Treedom Vertiv 森林:可衡量的影响

“树之维谛”森林 是“同一个维谛,同一个世界”计划下的一项举措。这项全球性的植树造林计划旨在以有趣、引人入胜且更易于理解的方式在多个地区植树造林。

迄今为止,Vertiv 社区已 通过 Treedom Vertiv 森林计划种植了 5,186 棵树 ,覆盖 12 个国家和四大洲,占地 12 公顷。这些树木预计在其整个生命周期内将吸收二氧化碳,为全球碳封存做出贡献。

该计划体现了 Vertiv 持续支持环境修复的努力。通过 Treedom,个人可以远程植树,直接支持重新造林项目,并以更便捷的方式促进生物多样性。此外,该计划还为当地农村地区的农民带来经济效益,增强社区参与度。

参与倡议:植树

国际森林日是采取切实可行的环境保护措施的绝佳机会。Vertiv 诚邀行业专业人士参与“Treedom Vertiv 森林”倡议,亲手植树。只需 15 美元,即可为重新造林工作贡献力量,同时支持农村地区的当地社区。

每棵树的种植都会受到跟踪和监测,并向捐赠者提供其位置和生长进度的详细信息。参与者可以从各种树种和种植地点中进行选择,每种树种和种植地点都具有独特的生态和社会效益。该计划还为当地农民提供经济支持,促进社区参与并促进生物多样性。

通过植树,您可以为全球碳封存工作做出贡献,并支持数据中心行业更广泛的环境目标。

今天就在 Treedom Vertiv 森林中种植您的树

选择您的本国语言