由于停机成本超过 100,000 美元,企业即使在例行维护期间也必须维持运营,这使得计划停机成为一项严峻挑战。
随着数字基础设施日益复杂,停电的影响也成比例地扩大。根据 Uptime Institute 2025 年的调查,最近发生的重大停电损失超过 10 万美元。这些发现将日常电力维护定位为战略变量,而非事后才考虑的运营措施。
不间断电源 (UPS) 需要定期维护、升级或更换。如果没有内置维护旁路开关,企业必须在这些过程中切断连接的设备电源,或者安装独立的旁路开关。前者可能会带来运营和财务损失;后者则会占用宝贵的机柜或地面空间。—在密集的 IT 环境、模块化数据中心或空间受限的设施中,这是一个重大的限制。
空间作为运营重点
现代基础设施设计优先考虑紧凑、可扩展的解决方案,以最大限度地提高效率。外部旁路交换机虽然功能齐全,但却会导致空间效率低下:它们需要单独的机柜、布线和安装人工,从而增加了占地面积和复杂性。这在空间与容量直接相关的环境中(例如边缘计算站点或城市主机托管设施)会产生阻力。
什么是维修旁路开关?

图 1. Vertiv™ Liebert® MicroPOD 维护旁路和输出分配附件 允许通过维护旁路开关将连接的设备手动转换至公用电源,从而无需中断数据中心电源即可进行定期维护或 UPS 更换。
维护旁路开关(参见图 1)可手动将设备从 UPS 电源切换到市电电源,确保 UPS 维护或更换期间设备持续运行。激活后,该开关会断开 UPS 断路器并闭合市电断路器,从而断开 UPS 电源,并直接从市电为负载供电。
团队通常会分配额外的机架空间来容纳单独的维护旁路开关,但并非所有组织都具备这样的能力。集成维护旁路开关的先进机架式UPS能够优化空间,即使在定期维护期间也能保持持续供电。
利用集成维护旁路开关最大化 UPS 机架空间
机架式UPS设置通常需要单独的机柜来连接维护旁路开关,这会占用额外的机架单元(U)并增加空间需求。在每个机架单元都分配给关键IT基础设施的环境中,为冗余或安全措施预留空间可能会限制其他重要设备的空间。例如,如果企业为UPS分配了3U空间,则在添加单独的旁路机柜后,其配置将扩展到5U,从而减少了可用于运行硬件的空间。
集成维护旁路开关的单相UPS将这些功能整合到一个3U单元中。这种整合无需单独的旁路柜,从而节省了2U的机架空间。节省下来的空间可以重新分配给创收设备或关键任务设备,从而在不影响供电连续性的前提下,提高运营灵活性和资源利用率。
比较:集成维护旁路与外部旁路
选择 UPS 系统时,关键决策之一是选择集成旁路开关还是外部旁路柜。以下是两种方案的比较:
| 特性 | 集成旁路开关 | 外部旁路开关 |
|---|---|---|
| 空间要求 | 无需额外空间;旁路开关内置于 UPS 装置中 | 需要额外的机架或地板空间来安装单独的旁路柜 |
| 安装复杂性 | 简化安装;无需额外的接线或组件。 | 由于需要额外的接线和外部旁路设置,安装更加复杂。 |
| 运营效率 | 简化操作,减少需要管理的组件 | 需要 UPS 和外部旁路开关之间的协调,增加了复杂性 |
| 维护 | 所有组件均安装在一个单元内,维护更方便 | 维护更复杂,因为它涉及UPS和外部旁路柜 |
| 可靠性 | 由于故障点更少且设计更紧凑,因此可靠性更高 | 由于增加了组件和连接,可能会出现更多故障点。 |
| 可扩展性 | 由于集成设计节省了额外设备的空间,因此更容易扩展 | 随着系统的增长,可扩展性受到需要额外旁路柜的限制 |
| 用例 | 非常适合空间有限且需要精简、高效运营的组织 | 适用于空间限制较少的大型安装 |
无缝 UPS 维护和电力连续性
5kVA 及以上的 Vertiv™ Liebert® GXT5 单相 UPS(见图 2)型号标配内置于设备后部的集成维护旁路开关。

图 2. Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 是一种在线双转换系统,采用灵活的机架/塔式设计,提供优质的断电保护和持续的电源调节。
集成旁路设计可实现无缝 UPS 维护或更换,无需中断关键负载供电,确保持续运行。此设计无需外部旁路柜,节省机架空间,简化安装,并提高运营效率。
实现无缝电力连续性
由于停机会对企业造成重大影响,因此保持持续供电至关重要。带有集成维护旁路开关的 UPS 即使在 UPS 定期维护或更换期间也能持续运行。Vertiv 电源解决方案(例如 Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS)可优化空间、减少停机时间并提高运营效率。