Sorry, this page isn't available for your location.
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
Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

Vertiv推出能效一級領先業界氣冷式冰水主機

2021年3月24日

提供節能省錢,又可摒除缺水危機的高CP值空調系統

【台北訊,2021年03月24日】受到極端氣候影響,台灣夏季溫度持續飆高,不僅造成企業對能源使用的需求攀升,也加速環境的惡化。因應這個問題,關鍵數位基礎架構與連續性解決方案全球供應商Vertiv(NYSE:VRT),推出Vertiv模組化氣冷式冰水主機(Vertiv Modular Air-cooled Chillier, Vertiv MACC),協助企業有效節省空間坪數與空調效能。

「據統計,高達40%的企業能源耗損來自於空調,其中,又以冰水主機的耗電量最大,為改善能耗問題,經濟部能源局自2020年7月1日,開始實施冰水主機能源效率分級標示制度(CNS 12575),」Vertiv台灣總經理侯建州表示。「為協助專業技師與企業用戶採購符合能效的產品,Vertiv領先同業推出高於政府要求的一級能效的氣冷式冰水主機,輕巧的模組化設計,讓企業可以靈活安裝、容易擴充與維護,滿足企業的需求。」

 

Vertiv MACC不受台灣缺水危機影響

據業界表示,多數的商用資料中心需耗費30%~70%的能源用量,常利用冷水機或空調來降溫,舉例來說,一般50RT水冷式冰水主機一天開機10小時,水量需求是2.5噸,若冰水主機全天運轉24小時,一天則需要5噸的水量。雖然多數的冷卻系統採取封閉系統,但水塔冷卻也必須補充水,因此,水源枯竭是水冷式系統面對的大挑戰。經濟部水利署表示,去年6月迄今,主要水庫集水區降雨僅約歷年平均值2至6成,台灣正面臨自1964年以來最大的水荒1。水利署進一步強調,因應旱災需要推動緊急抗旱水源計畫,而超前布署的第一要務,即讓全民重視缺水危機、建構節水型社會2。Vertiv模組式氣冷式冰水系統,可以協助力企業摒除缺水危機,利用空氣做為冷卻介質,有效解決並考量使用環境的特性、可用資源、及維護成本。

 

Vertiv MACC五大特色,為業界首選

第一、優於政府認證的能效規定:Vertiv MACC的性能係數(Coeficient of Performance, COP)優於政府一級能效的規定,具備易於安裝、智慧管理與節能安全等優勢,同時,可以降低電費支出。

第二、雙系統獨立的系統架構:Vertiv MACC採用的是全封閉式渦旋變頻壓縮機、雙系統獨立設計、及自動冰水溫度控制機制,可依負載自動調整運轉,實現低能耗、低運行成本的節能省電特點,以及延長壓縮機的平均生命週期。

800x600-Liebert-Modular-Air-Cooled-Chiller

 

第三、易於安裝:Vertiv MACC散熱元件由EC變頻風扇散熱,所以,無需配置冷卻水塔、冷卻水泵及相較於水冷冰機的複雜管路,可輕鬆安裝在任何通風環境,如狹窄的陽台空間或是屋頂角落,支援最多6個單位並排連接,為企業省下至少20%的建置空間。

第四、省電安全:Vertiv MACC支持多機群控功能,通過多台模組化(Teamwork)實現製冷量的增容,及與末端空調的聯動功能。通過與室內空調的聯動實現節能運行,可為多台MACC對單一終端負載進行控制,當氣冷式主機同時開啟並透過變頻壓縮機降載運轉時,性能係數可達4級以上,幾乎趨近於水冷式冰水主機之能效。
 

第五、智慧管理:Vertiv MACC以圖表化視覺介面提供運行資料,內建Modbus及RS485接口搭配後台通訊,即時管理建築設備監控系統(BMS, Building management System)。同時,搭配多種自動保護功能、機房末端聯動功能,及專家級故障診斷系統,極簡化管理維運工作。

未來,Vertiv將透過模組化氣冷式冰水主機,持續優化服務能量,協助台灣企業從空調設備著手、落實「節能高效」的策略目標。

1「驚!台灣其實很缺水 全球排名第18位缺水國家」,葉卉軒,經濟日報,2020年10月30日

2 「蓄水率僅14.9% 民眾車開進曾文水庫底」,黃昱賦、劉漢生,華視,2021年02月19日

 

關於Vertiv 

Vertiv(維諦)致力於保障客戶關鍵應用的持續運行、發揮最優性能、業務需求擴展,並為此提供硬體、軟體、分析和延展服務技術的整體解決方案。Vertiv説明現代資料中心、通信網路、商業和工業設施克服所面臨的艱巨挑戰,提供全面覆蓋雲到網路邊緣的電力、製冷和IT基礎設施解決方案和技術服務組合。Vertiv擁有約2萬員工,在全球130多個國家開展業務。Architects of Continuity™恒久在線,共築未來!如需瞭解更多的資訊,歡迎訪問Vertiv.com。

選擇您的國家/區域和語言