【案例精選】圍觀澳洲客戶如何強勢應對 IT 空間挑戰
2017年8月14日
日前,澳大利亞Fitness First 旗下的 The Space Studio,通過部署艾默生網絡能源 (Vertiv )提供的一款緊密型封裝的 IT 基礎設施解決方案 —— SmartCabinet™,解決了複雜的 IT 空間問題。
面臨挑戰:緩解機架過熱的風險
作為世界上最大的健身俱樂部集團,Fitness First的 IT 經理 Adam Rendulic 介紹說:“我們以往的 IT 解決方案是一個訂製的通信櫃,裡面有許多機架、密封的管道和通風口。這些 IT 設備發出的噪音,使消費者的瑜伽體驗大打折扣,而且通信櫃存在諸如靠近落地玻璃窗和高溫瑜伽室等熱源問題。因此,我們的挑戰是緩解機架過熱的風險。”
克服難點:提高空間利用率
在部署 SmartCabinet™之前,The Space Studio還要解決空間利用問題。鑒於原有方案的通信櫃當時部署於廚房改造的空間裡,而授課時溫度高達 35 度的多功能瑜伽室就在旁邊,因此整個 IT 基礎設施的可用空間極為有限。為此,The Space Studio選擇了一體性整合而成的 SmartCabinet™解決方案,其不僅節省空間,而且高效便捷。由於不需要專門的機房,因此該方案能夠根據具體的空間條件,提供緊密而又可靠的針對性系統。
多重防護:提前配置並測試
此外,在部署到客戶應用場合之前,SmartCabinet™ 還需要經過嚴格的系統相容性和性能測試,並且預先配置好才會交付給客戶。與此同時,艾默生網絡能源 (Vertiv )還與 Servcore 合作,在封閉的系統中加入了一個內置的 UPS,而且通過專用機架安裝冷卻和應急風扇進行熱管理,以及配電、監控和基礎設施管理。
創新體驗:靈活的部署方式
Servcore 的 IT 專案經理 Matt Mundey 表示:“這是 Fitness First 首次部署這種技術,它將健身房的科技水準推升到新的高度,其固有的優勢和功能給我們留下了深刻的印象。”“最令人驚喜的是它的部署方式,既可安裝在牆壁上,也可依託在石膏板內的加熱元件上,同時還可將冷凝器安裝在安全實用的位置,與建築物的空調系統對接。”Mundey 補充道。