高效率的運行模式

2019年7月17日

目前業界最常用的 UPS 拓撲是雙轉換模式;儘管如此,大多數 UPS 設備商已經引入了ECO 運行模式,以進一步提高 UPS 的效率水準。在本文中,我們將分析 ECO 模式操作類型可能的缺點,並進一步強調在使用這些操作模式時應考慮哪些元素。


Vertiv™UPS 為市場引入了新的效率改進方法,已被證明是資料中心的最佳 UPS 解決方案,旨在盡可能降低 PUE,同時保持最高水平的可用性。動態在線模式是 Vertiv 的Liebert®Trinergy™Cube和Liebert EXL S1 兩款 UPS 提供的最新高效操作模式。具有動態在線模式的 UPS 可在不犧牲可靠性的情況下提供高達 99% 的運行效率。實際上,在此模式下,逆變器可以瞬時承擔負載並保持輸出電壓符合 IEC 62040 Class 1 規範。


大型電力供應經理 Valerio Zerillo 和 Stephen Major 提出了在沒有負載可用性權衡的情況下實現最高能效的途徑。

下載白皮書

選擇您的國家/區域和語言