泵送製冷劑節能減少加州資料中心用水

這是與水側節能相比,1MW 加州資料中心每年透過泵送製冷劑節能可減少的用水量。

2015 年,加州能源委員會在其第 24 編規定的節能方法中,批准了在該州資料中心使用配有泵送製冷劑節能裝置的 Liebert DSE 自由冷卻系統。此前,委員會規定使用的僅包括空氣側和水側節能裝置。

效率更高 無需用水

Liebert DSE 冷卻系統配有泵送製冷劑節能裝置,可最大化每年的節能時間,且無需用水。借助此系統,加州的資料中心可以:

  • 為典型的 1MW 資料中心減少 430 萬加侖的年用水量
  • 將能源的時間依賴性值降低 8% 至 10%
  • 消除水處理成本和危險
  • 消除外部空氣污染的風險
  • 透過整合式進階控制實現最大化的保護和效率

Vertiv 發表了一份完整報告,顯示了泵送製冷劑節能與水側和空氣側節能的對比分析。

詳閱報告

相關洞察

選擇您的國家/區域和語言