The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

IT 機櫃在資料中心可用性和可靠性方面起著不可或缺的作用。它們可以提高支撐的設備效率並提升資料中心人員的生產力。

選擇合適的 IT 機櫃並非一項艱巨的任務。首先是評估貴組織的優先事項。瞭解最顯著的因素有助於決策。每個組織都有自己的主要考慮因素,例如,有的會選擇最具成本效益的機櫃,而有的組織可能選擇可擴展的 IT 機櫃,以滿足其增長計劃。

隨著 IT 要求的不斷髮展,IT 機櫃設計亦是如此。IT 機櫃不僅需要提供保護和對關鍵 IT 資源的安全存取,還需要適應資料中心的變化。今天的任何採購都應該被視為對未來的投資。因此,價格只是作為選擇的參考因素,那些具有靈活性,能夠提供可靠性,並能隨著時間推移降低總擁有成本的產品才是理想的選擇。

IT 機櫃基礎知識

IT 機櫃,有時稱為伺服器機架、LAN 機櫃或網路機架,用於存放支援運作的關鍵 IT 系統和配件。機櫃安裝或機櫃安裝裝置是固定或夾緊到機櫃(如 UPS 或網路交換機)的 IT 設備。

IT 機櫃尺寸由機櫃裝置的類型和數量確定,並由機櫃單元(Rack unit,簡稱 U 或 RU)測量,即 IT 機櫃中可用的垂直空間。既適用於 IT 機櫃本身,也適用於內部裝置。標準為 1.75 英吋 (44.45mm) 的倍數或一個機櫃單元或「U」。大多數 IT 機架均以 42U 形式出售,即單一機架可容納四十二 (42) 台 1U 設備,或 1U、2U、3U 或其他機架單元高度的任意組合,但總數加起來不超過 42。通常選擇標準尺寸的 IT 機架是因為它們可以適合標準尺寸的元件。

19 英吋 IT 機架是國際電工委員會 (IEC) 的 EIA-310E 中所規定安裝設備的標準化尺寸框架或外殼。此標準廣泛應用於電腦伺服器設備。方便在節省空間的外殼中進行密集的硬體組態。

IT 機櫃類型

市場上有多種機櫃類型,其優勢和劣勢各有不同。確定 IT 機櫃中要安裝的 IT 設備和配件及其安裝要求,然後查看哪些樣本機櫃類型最為合適。

預配組或客製化

預配組 IT 機櫃有工廠裝配和發運。通常花費較低。

客製化 IT 機櫃可滿足客戶獨特的機櫃需求和規格,例如寬度、高度、深度、防水或防塵或防衝擊性等要求。客戶通常會提供自己的規格和圖紙,並與提供商緊密合作,接收客製化 IT 機櫃解決方案。

瞭解有關 Vertiv 預配組 IT 機架的資訊

開放式框架或封閉式

IT 機架可分為開放式框架或封閉式(封閉式機櫃)。開放式框架IT 機櫃具有更多空間且靈活性更高,更易於裝置維護。雖然價格稍便宜,但更易出現安全問題。此外,更易讓裝置暴露於灰塵和塵土中。由於未鎖定,因此常常會在安全的伺服器房間內找到。

通常更昂貴,封閉式 IT 機櫃可以鎖定。如果 IT 機櫃將放置在安全伺服器機房之外或不安全之處,則封閉式機架是更理想的選擇。

選擇 IT 機櫃

隨著當今資料中心的不斷髮展,IT 機櫃也應能夠適應變化。考慮關鍵領域靈活性和適應型更強的 IT 機櫃。

重量容量

1U 伺服器重量約為 15 公斤。考慮到當今所需的伺服器、電纜、機架電源分配器,架空電纜支架和安全殼支架的數量,在典型的資料中心中通常應考慮容量為 1000 公斤的機架。機櫃最大容量可達 1500 公斤,用於重型應用。

19 英吋軌道

機櫃中四個軌道均應易於調整相對於支撐設備的需求。正確的對齊確保軌道正確定位,無需測量。前導軌也應具有靈活性,以便在網路應用中使用電纜。使用卡式螺母的導軌消除了攻絲和鑽出螺絲滑牙孔的需要。鑽孔很容易;但修復時間較長,因此費用更昂貴。卡式螺母有多種尺寸,必要時可接入軌道,提供經濟、快速且靈活的安裝方法。

門

大多數供應商提供的門具有大約 60-80% 的穿孔,以保證適當的氣流(較高的穿孔水平可提高氣流能力)。使用可拆鉸鏈,門應該可輕鬆左右開合,無需工具即可從右側或左側更改門的開合。可輕鬆從鉸鏈上移除的門簡化設備裝載。有些門可以打開 160 度以上,這也會簡化設備裝載。門把手選項眾多,如鑰匙鎖、組合鎖、电子或生物識別鎖,所有這些均內置在門把手中。

接地

所有元件(包括頂、門、軌道、側板和框架)都應接地安全。為方便起見,也應易於中斷連接。例如,如果為了翻轉而需要拆卸門,快速斷開接地線將加速該過程。還應使用連接到建築物中央地面的中央接地點。

瞭解有關 IT 機櫃趨勢和選擇的更多資訊 瞭解有關 Vertiv IT 機櫃解決方案的更多資訊

IT 機櫃安全

安全是資料中心管理人員的另一重要問題。保護數據免遭在線威脅以及物理威脅,相關措施正在實施。帶有可鎖側板和門的 IT 機架可以防止不必要的進入或盜竊。

為安全起見,所有機架都應固定(連接)在一起,用螺栓固定在地板上,或使用防傾斜裝置。如果將一台 19 英吋的設備從機櫃上取下一部分進行維修,可能會使機架頭重腳輕,不穩定(如果不能從下面平衡重量),從而造成安全隱患。實現穩定的最省錢的方法就是固定。防傾裝置安裝在機架的前部,並提供一組支腿,當維修機架元件時,這些支腿可能會被拉出,從而擴大機架底座的佔地面積。在地震活動頻繁的地區需確保物理安全性,因為只有 IT 機架穩定才能經受住潛在的地震。

IT 機架降溫

組織需要高效可靠的熱管理和溼度控制解決方案,以滿足其特定的規模、位置和業務目標。環境和經濟問題正在促使企業在其資料中心採用節能、環保的解決方案。透過熱管理系統,他們可以改善資料中心和對關鍵 IT 空間的保護,同時確保低運營成本並增強收入潛力。

選擇自我優化、快速部署並滿足 IT 挑戰和需求的熱管理解決方案。尋找可擴展、節省空間的機架密度解決方案,以滿足資料中心的需要。

瞭解有關 Vertiv 熱管理解決方案的更多資訊

IT 機架配件

IT 機架需要各種配件纔能有效運行。無工具選項可用於快速裝配。常見的 IT 機架配件包括:

  • 電纜管理
  • 氣流管理
  • 托架和支撐托架
  • 錨固
  • 單一穿孔門
  • 側面板
  • 伺服器軌道
  • PDU 電纜管理托架
  • 頂部面板
瞭解有關 Vertiv VR 配件的更多資訊

電纜管理

雖然每個機架的平均熱密度低於 10kW,但在超大規模設施中,15kW 的部署非常典型,有些甚至接近 25kW。高密度組態可提高效能和容量,但同時也增加佈線密度。

當更多電力被輸送到機架內的更多電路時,所需的額外電纜會在機架內造成障礙,使散熱更困難。資料中心管理人員必須正確地定位和路線佈線,並提供設備迅速存取權限。

優化的電纜管理可以提高系統可用性並改善您的底線。正確電纜管理可以降低信號干擾、提高維護和維護能力、提高冷卻效率並提供可擴展性和適應性。但是,電纜管理不當會導致電纜損壞和故障。進一步導致數據傳輸錯誤和效能問題以及系統當機。

瞭解有關正確電纜管理的更多資訊

氣流管理

在較高的熱負載下,需要較高水平的櫃門穿孔,以使氣流最大化。氣流管理外圍設備可以優化效率。從能源效率的角度來看,免工具空白面板提供了一個有用的選擇 可將空白面板添加到任何未使用的 U 形空間中,以確保熱通道空氣不會被抽回冷通道。應考慮在超過 600 毫米的機櫃上放置垂直氣流擋板,以防止空氣循環並維持熱通道/冷通道優勢。

瞭解有關氣流管理的更多資訊

IT 機架部署

如今,IT 機架提供了改善設備安裝速度的功能。免工具安裝允許添加新設備或更改組態,甚至在接到通知的瞬間。「滑進、滑出」程序加速設備安裝,從而節省部署期間的時間和人工。

使用單一製造商的整合和互補解決方案優勢有很多,數據中心管理人員正在認識到這一點。這些解決方案將相關硬體、軟體和服務整合到一起,以提高效率、降低成本並實現快速簡便的部署。

前瞻性 IT 機架

IT 機架可確保 IT 設備的最佳環境。它們應適應資料中心,並提供可擴充性、靈活性和適應性選項。選擇裝配合適的 IT 機架可以滿足您的業務需求,確保 IT 設備能夠可靠而高效地運行。相比之下,未能正確設計和部署 IT 基礎架構可能導致系統未充分利用、導致容量縮減以及運營成本增多,從而阻止組織獲得數據中心的全面優勢。

選擇您的國家/區域和語言