關於公司

Telefónica,S.A. 是一個在歐洲和拉丁美洲營運的綜合性和多元化電信團隊。公司的服務和產品包括行動業務、固定式線電話業務和數位服務。其細分市場包括 Telefónica 西班牙,Telefónica 巴西,Telefónica 德國,Telefónica 英國和 Telefónica 拉丁美洲(由公司在阿根廷、智利、祕魯、哥倫比亞、墨西哥、委內瑞拉和中美洲厄瓜多爾和烏拉圭的營運商組成)。

www.telefonica.com

相關產品

  • 減少混合站點的營運支出
  • 燃油消耗從每年 24 萬美元下降
  • 柴油發電機的維護從每年的 13 次服務減少到每 8 個月 1 次
  • 在不到 3 年的時間提供投資回報
  • 增強能源效率,以符合更廣泛的業務目標



案例摘要
​地點:​ 智利
Vertiv™ 解決方案:
  • 高效太陽能板 (265 WP)
  • NetSure™ 5100 混合控制器
  • 帶有 1000 小時維護時段的柴油發電機
  • Trellis™ 關鍵洞察力監測和控制
  • VRLA 快速充電電池,根據特定站點和負載要求具有不同容量
  • 800 VA 逆變器
  • 研究中心重新設計、安裝和調試
關鍵需求:

升級至由標準太陽能電池板、電池和柴油發電機組成的離網站點,以減少能耗並緊跟不斷發展的寬頻蜂窩技術。

下載案例研究 (PDF)

相關洞察

選擇您的國家/區域和語言