Produtos e Sistemas Eficientes
A Vertiv está comprometida em trabalhar com nossos clientes para solucionar os problemas complexos relacionados à infraestrutura digital crítica. Acreditamos que termos consciência do design, desenvolvimento, uso e descarte dos produtos é importante para a longevidade de nossa indústria. Nossa abordagem para atender às demandas de nossos clientes por uma crescente infraestrutura digital crítica, enquanto os ajudamos a reduzir seu impacto no meio ambiente, baseia-se em cinco princípios-chave:
- Alta eficiência: projetar e entregar soluções que sejam eficientes em relação ao uso da energia e da água.
- Alta confiabilidade: construir equipamentos resilientes que sejam altamente resistentes e duráveis.
- Baixo impacto: esforçar-se para entender e limitar os processos de fabricação que possam causar impactos ambientais adversos, medir e aumentar o uso de materiais recicláveis em nossos produtos e em suas embalagens.
- Low Touch: possibilitar a identificação e resolução de problemas remotamente, serviços de otimização e sistemas mais conectados para melhorar e reduzir o impacto ambiental das práticas de manutenção.
- Economia circular: reutilizar, reformar ou reciclar equipamentos e materiais no fim da vida útil.
Soluções de Energia
A Vertiv oferece uma ampla variedade de produtos e sistemas de alimentação de energia para missão crítica que fornecem eficiência líder da categoria, aproveitando tecnologias como Trinergy™ e o modo de operação On-line Dinâmico. Por exemplo, o nosso UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 com Modo On-line Dinâmico possibilita uma eficiência operacional de até 99% e é mais energeticamente eficiente em comparação com um UPS on-line padrão. O UPS Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube seleciona automaticamente, de acordo com as condições da fonte de alimentação de energia de entrada, o modo de operação mais eficiente para proporcionar mais de 98% de eficiência do sistema sem comprometer a disponibilidade da carga crítica. Adicionalmente, oferecemos sistemas UPS com certificação ENERGY STAR em oito linhas de produtos, cobrindo mais de 70 modelos. Além disso, estamos ajudando os clientes a reduzir seus custos de energia através de sistemas UPS com recursos de Suporte Dinâmico a Rede Elétrica.
Se Preparando para um Futuro Livre de Carbono: Medidas que as Colos Podem Tomar para Reduzir a Dependência por Energia à Base de CarbonoGerenciamento Térmico
Nosso sistema de economização por free-cooling Vertiv™ Liebert® DSE 250 quilowatts (kW) economiza até 25,6 milhões de litros de água por ano em comparação com um data center de 1 megawatt (MW) usando um sistema de refrigeração a água gelada com uma central de resfriamento a água. Também oferecemos chillers energeticamente eficientes usando refrigerantes de baixo potencial para aquecimento global (Global Warming Potential GWP) e introduzimos unidades de parede térmica que usam refrigerantes de baixo GWP. Essas soluções são projetadas para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2), limitar a pegada de carbono e operar com alta eficiência energética. No nível do sistema, o nosso sistema supervisório de controle térmico Vertiv™ Liebert® iCOM™-S fornece eficiência até 40% maior para gerenciar a infraestrutura de refrigeração do data center em comparação com não ter o sistema.
O Impacto do Uso da Água nos Custos e na Sustentabilidade do Data CenterEnergias Alternativas
As soluções Vertiv podem permitir que os operadores aproveitem a energia de fontes alternativas, como solar e eólica. Isso inclui o nosso conversor solar Vertiv™ eSure™, que conecta painéis solares a cargas de potência de -48 VCC usadas em redes de telecomunicações. Isso também inclui o mais recente gabinete externo Vertiv™ NetSure™ Série M, uma solução projetada para dar suporte às redes de edge e 5G, que permite alimentação de energia constante, incluindo backup por baterias, controle de temperatura e umidade, e permite o uso de painéis solares e outras fontes de energia. Também projetamos e fabricamos conversores, que são componentes-chave utilizados em aplicações solares e eólicas para aproveitar a energia.
Para estações rádio base de telecom, oferecemos soluções de energia solar que podem ser usadas como fonte de energia primária para instalações remotas fora da rede de energia elétrica e como fontes de energia complementares para aquelas que estão conectados à rede elétrica. Nossos retificadores de alta eficiência ajudam as operadoras de telecom a economizar energia e reduzir as emissões associadas à produção de energia.
Avaliando o Potencial das Células a Combustível para Alimentação de Energia de Data CentersEconomia Circular
Quando as unidades UPS chegam ao fim de sua vida útil, depender delas para dar suporte à infraestrutura crítica torna-se cada vez mais arriscado. Introduzimos o Programa Trade-In da Vertiv nos Estados Unidos para ajudar a mitigar esse risco para nossos clientes, o que lhes permite atualizar seus sistemas UPS monofásicos legados a um custo reduzido e descartar e reciclar essas unidades com responsabilidade. Em conformidade com o Padrão Operacional da Indústria de Reciclagem (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), a Vertiv é facilitadora do envio de equipamentos devolvidos a um reciclador certificado pela R2:2013 sem nenhum custo para nossos clientes. Também trabalhamos com um consultor de avaliação do ciclo de vida (lifecycle assessment, LCA) para realizar uma LCA em um produto Vertiv de DC power. Esta LCA piloto forneceu os insights necessários para implementar recursos, processos e protocolos para melhorar funcionalidades em um esforço para concluir estudos adicionais em todas as linhas de produtos.
Operações Responsáveis
A Vertiv se esforça para conservar energia e minimizar nossa pegada de carbono e resíduos, trabalhando para melhorar a eficiência de nossos produtos, instalações e processos.
A liderança da Vertiv acredita profundamente que adotar padrões ambientais em nossas operações é do interesse de nossos colaboradores, clientes, acionistas e das comunidades em que operamos.
Como parte do nosso objetivo de melhoria contínua, a Vertiv aproveita o nosso Sistema Operacional Vertiv (Vertiv Operating System, VOS) como uma abordagem em toda a empresa para treinar os colaboradores e responsabilizá-los por identificar e eliminar o desperdício em nossos processos de produção.
Eficiência Operacional
Em 2022, avançamos no rastreamento e monitoramento de nossos principais impactos ambientais, fazendo parceria com um consultor ambiental para simplificar processos para coletar métricas de impacto ambiental, incluindo emissões de gases de efeito estufa (GEE), uso de energia, consumo de água e geração e reciclagem de resíduos. Essa parceria dá credibilidade adicional aos nossos relatórios, confirmando um alto nível de integridade dos dados e continuidade no processo. Com base nessa análise, estamos avaliando e desenvolvendo planos de ação para reduzir nossas emissões de GEE de Escopo 1 e 2, bem como outros impactos ambientais importantes.
Em 2022, implementamos vários projetos de eficiência energética e de carbono em nossas operações globais:
- A instalação da Vertiv em Mianyang, na China, ganhou o título de “Fábrica Verde” pelo governo da província de Sichuan por seus esforços de sustentabilidade, incluindo sua ênfase na eficiência e reciclabilidade.
- Na América do Norte, nossa instalação de Delaware, Ohio, está instalando uma fazenda solar no local, como parte de uma iniciativa maior de demonstração de microrrede que ajudará a criar resiliência de alimentação de energia local e colocará em prática nossos esforços para desenvolver a próxima geração de produtos e sistemas com eficiência energética.
- Na Índia, instalamos mais 700 quilovolts-amperes (kVA) de cargas regenerativas, que reciclam a potência de saída em energia utilizável, aumentando a eficiência energética de nossas operações.
- Em toda a região EMEA, várias fábricas da Vertiv compraram energias renováveis para suas operações, com mais compras planejadas para os próximos anos.
- Nossas instalações da E+I Engineering na Irlanda implantaram um sistema que recicla e reutiliza toda a água do processo de fabricação, reduzindo o consumo geral de água do local.
- Testamos com sucesso o uso de veículos híbridos em nossa frota de serviços na EMEA e na América do Norte e planejamos expandir o programa.
Certificações ISO
Gestão Ambiental
A Vertiv emprega sistemas de gestão ambiental em nossas instalações de fabricação em todo o mundo.
Desenvolvemos esses sistemas em alinhamento com padrões reconhecidos mundialmente pela ISO, a Organização Internacional de Normalização, e estamos trabalhando para obter a certificação ISO para todos os nossos sites e unidades de negócios importantes.
Muitas de nossos sites obtiveram a certificação ISO 14001, a principal credencial para a administração responsável de um sistema de gestão ambiental. Em 2022, determinamos as certificações relevantes para cada site e criamos um roadmap que priorizava a certificação nos principais locais. Até 31 de dezembro de 2022, 63% dos sites elegíveis da Vertiv tinham a credencial ISO 14001.