Après des années de concentration sur les couches applicatives, pour répondre aux attentes nouvelles du marché et notamment celles de la transformation digitale de l’économie, les compétences réseaux trouvent un nouveau souffle pour répondre aux enjeux de l’IoT et de l’Edge computing.
Centralisation du Cloud, décentralisation de l’Edge
Aux prémices de l’IT, il y a environ un demi-siècle et pendant de nombreuses années ensuite, chaque entreprise développait sa propre infrastructure, souvent en local. Outre des investissements lourds (CAPEX), cette méthode imposait également des compétences internes importantes : administrateurs réseaux, administrateurs systèmes, développeurs, service exploitation, etc.
Avec le développement d’Internet et de l’informatique dite « distante » (« mode ASP » puis SaaS) et plus globalement du Cloud computing, on a non seulement assisté à une centralisation des infrastructures, mais également à une orientation des directions des systèmes d’information vers ce qui fait leur valeur ajoutée dans leurs entreprises respectives : le développement d’applications, métiers notamment.
Mais avec la croissance rapide de l’Internet des Objets (smart cities, smart buildings, voitures autonomes, etc.) et des besoins en Edge computing qui l’accompagnent, une certaine décentralisation de l’IT est à nouveau observée. Ceci ne remet aucunement en cause les principes du Cloud computing, les 2 approches étant parfaitement complémentaires. Ce nouveau paradigme a toutefois des conséquences inattendues sur les compétences recherchées sur le marché.
Edge computing : vers une multiplication des sites informatiques
Qu’il s’agisse du traitement de volumes importants de données, leur transfert dans le cloud via les réseaux trop complexe (ou trop cher), la sensibilité à la latence humaine (applications à usage humain), la latence machine-to-machine, ou bien encore la criticité (applications de santé, véhicule autonome…), les cas d’usages de l’Edge se multiplient et s’accélèrent.
Selon le rapport DataCenter 2025 de Vertiv, publié pour la première fois en 2014 et mis à jour en 2019, plus de 70 % des entreprises interrogées prévoient une augmentation du nombre de leurs sites informatiques, dont 53 % anticipent au moins un doublement de ce nombre, pouvant même aller jusqu’à un décuplement.
Avec l’Edge computing, le renouveau de l’administration réseau
Si, sur le papier, cette croissance exponentielle du nombre de sites peut se réaliser aisément, notamment grâce aux datacenters modulaires préfabriqués, il n’en reste pas moins que leur exploitation va nécessiter la mise à disposition d’un certain nombre de compétences. Car au-delà de l’exploitation des systèmes, dont la majeure partie se réalisera à distance, des interventions sur sites seront nécessaires tout au long de la durée de vie de ces « mini-datacenters ».
Ce qui passe notamment par des compétences réseaux. Car qui dit multiplication des sites informatiques dit aussi connectivité de ces derniers et de tous les objets connectés : à n’en pas douter, le trafic de données devrait poursuivre son inexorable croissance dans les prochaines années. Trafic qui n’est pas près de ralentir avec, en complément, le prochain déploiement des réseaux 5G, eux-mêmes construits sur une infrastructure réseaux filaire.
Or si elles ont toujours existé, ces compétences réseaux ont depuis longtemps vécu dans l’ombre des formations réservées aux couches hautes du système d’information, en l’occurrence le développement applicatif. D’autant plus qu’avec la centralisation des SI dans des datacenters de grande envergure, les postes liés à la gestion des réseaux se sont, un temps, énormément concentrés.
Aujourd’hui, les acteurs du secteur du datacenter se félicitent, pour beaucoup, de leur choix de carrière : 70 % d’entre eux, selon le rapport DataCenter 2025 de Vertiv, pensent toujours travailler dans ce secteur en 2025. Et pour ne pas risquer la pénurie dans les prochaines années, écoles comme entreprises doivent mettre au point très vite la meilleure stratégie pour attirer les talents réseaux de demain